This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:AWR2243P

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1454860/mmwcas-rf-evm-awr2243p

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

大家好!

我即将开始一项非常依赖 MMWCAS-RF_EVM 开发板的设计。 我注意到、Altium 设计文件中的雷达 IC 器件型号(AWR2243APBGABLQ1)在 Digikey 上列为已停产、Mouser 未提供库存。 是否有推荐的具有相同性能的引脚兼容替代产品?

提前感谢大家、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    让我将此 E2E 分配给正确的人。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们团队的某个人将帮助您解决您的问题。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这似乎是已停产的较旧器件型号。 我在 TI.com 上看到目前有两个有效的 OPN、也在数据表中列出。 这两种放大器都应与前一部分的引脚兼容、并具有级联能力。 您可以在以下产品页面 AWR2243数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    非常感谢您的确认、我想我在另一个论坛上读到、  AWR2243APBGA 中缺少"P"意味着不支持级联、很高兴知道情况并非如此。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    这只是为了澄清、旧器件可能会有所不同 不会  支持级联结构。 但是、TI.com 上列出的当前 AWR2243 OPN 应该支持级联。  

    此致、

    Aydin