工具与软件:
您好!
根据 AWR2944 EVM 硬件设计、我们设计了自己的电路板和 AWR2944 EVM 、如下所示:


在道路测试中、我们会比较电路板和 AWR2944 EVM 电路板。 我们发现我们的定制板的两个主要诗歌。 一个是引入更多噪声点、另一个是 系统停止故障。
对于第一个问题、多一些噪声点、我们认为可能有两个因素、一个是天线的制造过程、另一个是天线的位置。 虽然硬件设计是相同的, 因为不同的制造和不同的板材,导致不同的性能,是这样吗? 哪些参数或因素会影响天线性能? 通过比较这两个电路板、我们可以看到: 我们自己电路板的天线位置位于 电路板的中间、而在 AWR2944 EVM 中、天线放置位置位于电路板的左侧。 是否会针对不同的天线位置引入更多噪声点?
对于第二个问题、即系统停止、我们认为更多的噪声点会使系统进入未知状态、并导致 系统停止 。 另外一个原因是电源芯片、我们的电源芯片是 ST2636‘s AWR2944EVM、是 LM63635DQDRRRQ1、不同的电源芯片会导致系统暂停的问题、对吗?
BR、
速率