This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 DCA1000ECM 和 AWR1843BOOST 进行微多普勒检测

Guru**** 2548630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1454676/dca1000evm-using-dca1000ecm-and-awr1843boost-for-micro-doppler-detction

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、IWRL6432BOOST

工具与软件:

这是否意味着 AWR1843BOOST 也可以检测微多普勒效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、我们计算并输出跟踪目标的微多普勒数据的唯一示例代码是用于 IWRL6432BOOST (包含在 MMWAVE-L-SDK 的运动和存在检测演示中)。 这一功能将来也可能扩展到较新的器件、但我们不太可能为较旧的器件(例如1843)提供此功能的任何示例代码。 因此、如果您希望使用1843和较早的 SDK (<=3.6)获得微多普勒数据、则需要自行开发算法。 另外、为了说明这一点、DCA1000不用于获取微多普勒数据。 如参考问题中所述、DCA1000仅用于从雷达器件的 ADC 缓冲器获取原始样本。

    此致、

    Josh