This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 DCA1000EVM 和 MMWAVEICBOOST 增强 IWR6843ISK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1457701/dca1000evm-enhancing-iwr6843isk-with-dca1000evm-and-mmwaveicboost

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKMMWAVEICBOOST

工具与软件:

我最近购买了 IWR6843ISK 传感器、并计划通过与 DCA1000EVM 集成来提高其性能、从而捕获原始数据并优化算法。
我想确认、在使用 DCA1000EVM 时、是否可以将 IWR6843ISK 的工作频率调整到超出其默认频率范围(60-70GHz)。 如果可以定制频率、您能否提供实现此目的所需的步骤或指南。
IWR6843ISK、DCA1000EVM 和 MMWAVEICBOOST 是否需要固件更新才能一起以最佳方式运行? 是否有根据特定项目需求调整检测参数(例如范围、灵敏度)的指南或示例? 另外、这些器件在独立和集成运行期间的确切电源规格和要求是什么?
595-IWR6843ISK
595-DCA1000EVM
595-MMWAVEICBOOST