This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1452718/awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

工具与软件:

大家好、早上好、我与您联系、了解有关 AWR1443BOOST 电路板的信息。 我已经在这块板上安装了串行代码为964D 的传感器多年、而之前我使用的是 SDK 1.0版本。
由于我的旧计算机上已不再有使用此版本 SDK 的演示可视化工具的旧计算机、因此我曾尝试使用您提供的其他版本、但它们与仅需要 SDK 1.0版本的电路板不兼容。
如何解决该问题? 您能向我提供软件吗?
除此之外、我还想要求提供另一条信息。 通过参考生命体征应用程序的链接(www.ti.com/.../5428037798001)、我发现不存在用于完成应用程序的文件。 您能也给我提供这些或者告诉我在哪里找到它们吗?
感谢您的支持

在照片中、您可以找到与使用的电路板相关的图像。 它似乎是之前描述的(以防无法打开图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按如下方式下载旧版本的 SDK

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    MMWAVE-SDK ->下载选项->查看所有版本

    关于 AWR1432的生命体征应用、这是一个非常旧的演示。  

    让我检查一下它是否仍然可用

    谢谢你

    Cesar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关生命体征应用的新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法得到确认。

    我建议下载最早的汽车工具箱、并检查其是否包含在内。 如果没有、那么代码将不再可用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法得到确认。

    我建议下载最早的汽车工具箱、并检查其是否包含在内。 如果没有、那么代码将不再可用。

    谢谢你