This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:将 Rogers 替换为 RF4

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1460754/awrl1432boost-bsd-replace-rogers-with-rf4

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
Thread 中讨论的其他器件:AWRL1432BOOST

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们必须设计和维护两个版本的产品、一个是为具有高性能期望的客户设计的、另一个是为 对成本敏感的客户设计的。

请给我们一些建议:

1.如果我们想 用 RF4取代 Rogers RO3003 ,我们应该注意什么?  

2.如果30m 的检测距离是客户可以接受的,我们可以在天线的背面放置芯片或其他元件来减小 PCB 的尺寸吗?  我们可以看到一些 TI 第三方只需将所有元件放置在其设计中的天线背面即可。

谢谢!

国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guolong:  

    1.改为 FR4很可能会降低性能、但在任何情况下、您都需要根据新材料模拟和重新调整转换、以实现所需的性能。 如果您与我们签署了 NDA、我们将能够提供加密的 HFSS 模型、您可以使用该模型来模拟设计。  

    2.对于元件、可以将元件放置在天线的另一侧、但要确保天线的性能不会下降、例如 EMI、接地层影响、堆叠和热性能(如果元件产生大量热量、则不应放置)。 同样适用于此处、您需要对设计进行仿真并验证天线是否满足所需的性能。

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    非常感谢您的支持。 是的、我们签署了该 NDA、请与我们共享 HFSS 模型。  

    此外、是否有任何使用更短天线的参考设计? 我们可以将电路板集成到电动自行车的尾灯中、在这种情况下、封装尺寸很重要、尤其是高度和50米的检测范围就足够好了。

    此致、

    国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guolong:

    请 向 现场团队或市场营销团队申请模型、他们将能够与您分享模型。  

    由于终端应用是用于电动自行车、因此我要将其转发给相应的硬件团队、在这里评论任何可用的参考设计。 团队的一位专家很快就会回来。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWRL1432BOOST 板是一款较小的天线、带有 FR4基座。 如需了解更多相关信息、请 访问 TI.com 网页:www.ti.com/.../AWRL1432BOOST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E. Shareef,

    感谢您的建议、我查看了参考设计。

    其天线看起来比 BSD 的天线小得多。 您能分享一下它的最大检测距离吗?  

    此致、

    国龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信大约是15米。  

    -e. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里有一处更正。  AWRL1432BOOST 是 Rogers4835lopro 板、而不是 FR4。  

    正如 Aydin 建议的、您将需要模拟 FR4的天线穿孔。  

    -e. Shareef