This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:向 Kick_to_Open 示例代码添加 LIN 总线功能问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1463226/awrl6432boost-add-lin-bus-function-issue-to-kick_to_open-examples-code

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

工具与软件:

在新版本的 RADAR_toolbox_2_30_00_12中、是否已删除 Kick_to_Open 工程? 此问题尚未解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。

    请在以下位置查找基于 AWRL1432的脚踢开启项目:\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\AWRL1432_Access\Kick_To_Open  Automotive_Hands Hands_Free_Access

    此致、
    Deexith。