This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:是否可以配置 GPADC 引脚上拉/下拉

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1462147/awrl6432-can-the-gpadc-pin-be-configured-pull-up-down

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好!

能否配置 GPADC 引脚上拉/下拉?

从数据表来看、这两个引脚 M6 L6似乎没有用于配置的内部上拉/下拉电阻器? 您能帮忙确认吗、谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没有用于 PD 的 PU/GPADC 配置。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    Kundan