This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如果我要通过更改 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 来修改 OOB 演示的存储器分区、是否需要重新构建和刷写 SBL 代码

Guru**** 2538860 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1465194/awr1642boost-is-it-required-to-rebuild-and-flash-the-sbl-code-if-i-am-modifying-the-memory-partition-for-oob-demo-by-changing-mmwave_sdk_shmem_alloc

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

1.如果我要通过更改中使用的 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 来修改 OOB 演示的存储器分区、是否需要重新构建和刷写 SBL 代码   mmwave_sdk_xwr16xx.mak (C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\common).

2. If the rebuilding and flashing is required, what are correct steps to do this.

3. I refered to the steps mentioned in file:C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/utils/sbl/docs/SBL_design.pdf and https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ael56-e-3mGr9CZSRFPW.A__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

 答:您可以告诉我上述文档中提到的出厂备份  

谢谢你

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    请查看下列文档中的以下部分:

    MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sruthi:  

    感谢您的及时响应。

    我在尝试修改变量时遇到问题 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC。 据我所知、我已按照文档中概述的步骤操作。

    当我更 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 改为默认值以外的任何值并按照说明执行彻底重建时、使用 Uniflash 刷写时、生成的二进制文件不起作用。 但是、如果我通过 CCS 刷写可执行文件、它将正常工作。

    我可以使用下面提到的步骤通过 OOB 演示复制此问题。

    1. 导航至包含要设置的文件的目录 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 变量(C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\scripts\windows)。
    2. 添加语句 设置 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC =0x00010104以设置 env.bat。
    3. 添加导出 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC=0x00010104 设置 ENv.mak。
    4. 运行  setenv.bat  (有关的输出、请参阅随附的文件  setenv.bat )。
    5. 导航至包含毫米波演示的目录(C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS)\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw)。
    6. 执行  gmake clean  然后  gmake all .
    7. 将设备切换到刷写模式。
    8. 使用 Uniflash 下载在步骤6中生成的二进制文件。
    9. 将器件切换到功能模式。
    10. 打开 "mmWave Demo Visualizer"、指定串行端口、然后点击"OK"。

    在连接时将触发演示可视化工具。 (正在等待数据)。 该问题与可视化工具无关、因为我已经使用其他终端对其进行了测试。  

    我在这里看到了一个类似的帖子、但没有答案: AWR6843:如果需要将一个 L3 RAM 组用于 MSS -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛、则在生成.bin 文件时配置 SHMEM_ALLOC

    非常感谢在这方面提供任何援助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以上内容的任何更新。  

    谢谢

    Gayatri