请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1843、 DCA1000EVM
工具与软件:
主条目:
我是 Chandra 一名研究生、开始学习概念、并尝试利用 IWR1843+DCA1000EVM 来收集数据。 在这里、当我搜索如何使用这两个套件收集数据的过程时、我无法理解。 因为当我尝试获取连接时、缺少了无法找到的内容。 如果 TI 可以共享一个 PDF 并包含连接到系统(收集数据)的所有步骤、那将是非常好的选择。 我真诚地要求您、请勿分享之前的任何评论或查询以供参考。
谢谢你。