This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:隐藏金属物体检测

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1465165/iwr6843isk-concealed-metallic-object-detection

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMMMWAVEICBOOSTIWR6843

工具与软件:

通过结合使用 DCA1000EVM 和 IWR6843ISK 以及 MMWAVEICBOOST、我有兴趣查看我是否可以检测到任何隐藏的  金属物体/非金属(不确定我是否可以检测非金属-请确认)。  当我到了一个阶段,我可以看到点云的人的运动,但不知何故错过了检测金属物体,如刀,笔记本电脑等  请引导我:

(a)正在使用的板的组合(如上所述)有利于完成我的任务?

(b)我的失败是否只是因为配置参数很少?

(c)如果我使用的是正确的电路板、并且仅由于几个配置参数而下降、请为我提供正确的配置参数。  

(d)如果上述电路板与我的任务不兼容、还请为我提供进一步指导?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    ISK 板应该就足够了;您可以连接到 雷达工具箱中的工业可视化工具 、并在没有 DCA 或 ICBOOST 的情况下查看点云(DCA 主要用于数据采集、ICBOOST 用于调试)。  您是否使用工具箱/SDK 中的现有配置、或者这是自定义配置?  如果您使用的是现有配置、我还会检查是否已将 functerRemoval CLI 命令设置为0、因为它将从场景中删除静态对象以及额外的噪音。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的答复。 非常感谢。

    是的、我们将使用雷达工具箱中提供的工业可视化工具。 我们已经尝试了提供的一些配置来测试该器件、它们工作正常。 我们 可以看到人和移动物体的尖端云,但不能看到 金属物体,如刀,笔记本电脑等 现在、我们想进一步探讨并利用参数、以便它能够 精确地探测这些隐藏的武器。 所以它将是一个定制配置,以实现识别隐藏的武器(衣服下或袋内)。 我们所期望的是、如果可能的话、一张隐藏武器的热图、上面有它与人隐藏的大小和位置。 您能帮助我们 指导实现相同目标所需的参数吗?

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我认为不 可能使用 IWR6843来检测人身上隐藏的金属。 我们在类似的测试中发现、对于使用 IWR6843隐藏在人身上的物体、人与金属物体的反射率似乎差别不大。 如果您希望实现这一点、可能需要使用分辨率更高的雷达。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    感谢您的宝贵意见。 如果 IWR6843无法使用、您能给我们建议什么 雷达(和配置)更适合 此用例 、并 有可能 实现我们的目标效果吗? ( 隐藏武器的尺寸和位置热图)

    我们很乐意购买该雷达并进一步进行实验。

    谢谢

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供的唯一可行的产品是级联6243雷达。 您可以在此处申请访问它的配套资料。 甚至这可能不足以区分人和他们携带的物体。 您需要进行调查以找出答案。

    www.ti.com/.../IWR6243

    此致!

    耐特