This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:距离分布和噪声曲线波形

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1461291/iwr1843boost-range-profile-and-noise-profile-waveforms

器件型号:IWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

在毫米波演示可视化工具的距离曲线和噪声曲线中、是否是由于 LPF 而使高频侧频段的频段级别降低?

如果是由 LPF 引起的、是否会根据线性调频脉冲设置自动选择 LPF 的截止频率?

此致、

田口裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息。

    固件为 MMWAVE_SDK_03_06_01_00-LTS 演示。

    毫米波演示可视化工具的版本为 v3.6.0。

    此致、

    浩之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的裕之:

    是的、这是因为使用的 LPF 在所选配置中被限制在奈奎斯特频带的90%

    您可以检查 TI 感应估算器中的配置和距离计算

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    谢谢你。 这个 LPF 是数字式的吗?

    我想知道滤波器的特性。

    此致、

    浩之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该 LPF 是模拟形式的。 它位于器件内部。 我们无法提供该滤波器的特性

    此致