This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:硬件触发帧和使用 dca1000进行原始采集

Guru**** 2549760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1458117/awr2944evm-hardware-trigger-frame-and-raw-capture-with-dca1000

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

我无法成功在 DCA1000以硬件触发模式(使用 SW2 TRIG_GPIO)运行时获得 AWR2944。

在配置为使用"oftwareTrigger"功能时、其运行正常、我正在通过以太网正确地获得 LVDS 数据。 切换到"HardwareTrigger"时、不会接收到任何数据。

更多详细信息:

软件:

mmwave_studio_03_01_01_00

mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02

- radar_toolbox_1_30_01_03.

硬件:

- xWR2944EVM PROC113修订版 D.

SOP 跳线。 SOP2:空& SOP1+SOP0:已填充跳线--> SOP[2:0]= 011 (SOP 模式2)=开发模式

USB 连接到 FTDI_USB 端口  

连接到桶形插孔的12V 电压

Samtec 电缆连接到 DCA100

- DCA1000

连接以太网电缆以接收原始 UDP 数据流

SW2.5 --> CONFIG_VIA_SW

SW1 -> 16位 LVDS 模式

- BSS FW: C:\ti\mmwave_studio:03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\radarss\xwr29xx_radarss.bin

- MSS FW:C:\ti\mmwave_studio:03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\masterss\xwr29xx_masterss.bin

连接后、我应用以下设置:

上述过程在"oftwareTrigger"模式下非常有效。 在"HardwareTrigger"模式下、按下 SW2后不会触发帧

是否缺少硬件触发帧的设置?

感谢您的帮助!

此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    您是否能够使用最新版本的 SDK 和雷达工具箱检查相同内容?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    我再次尝试安装最新版本:

    * mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01

    * radar_toolbox_2_30_00_12

    之后,我尝试了完全相同的如上所述。 行为也是一样的。  

    我不知道 mmWave Studio 如何在后台使用"dk"和"radar toolbox"?  

    「我知道了,妈妈  

    - BSS 固件: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_dfp_02_04_17_00\rf_eval\rf_eval_firmware\radarss\xwr29xx_radarss_rprc.bin

    - MSS FW:C:\ti\mmwave_studio:03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\masterss\xwr29xx_masterss.bin

    得到以下版本。 我看到 BSS 补丁固件对于此 bin 文件较新。

     

    无论如何、我看到的行为与其他 BSS FW 的行为完全相同(C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\radarss\xwr29xx_radarss.bin)

    因此、"软件触发"模式正在工作、但在"硬件触发"模式下按下 SW2后无反应。

    还有其他建议吗? 是否有其他可用的 MSS 固件?

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    您是否已探测 SYNC_IN 引脚、无论是否在该引脚上获得外部触发器(脉冲)。 如果没有、请检查一次。  

    同时、如果您有任何其他 EVM、也可以尝试同样的实验、从中我们将得到确认、确定问题出在电路板还是软件上。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schruti:

    是否可以在软件中测试 SYNC_IN? mm-wave studio 中? 或其他软件应用?

    我检查了 AWR2944EVM 的 PCB 原理图、我没有办法以物理方式探测 SYNC_IN。 没有测试点、并且该引脚实际上无法访问。

    触发器应通过 EVM 上的板载按钮(SW2)触发、我想与硬件不太相关。 开箱即用吗?

    我没有其他可供测试的 EVM。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti、TI 团队、

    您能否确认我的步骤是否如上所述正确?

    您能否确认 SW2能够触发此 EVM 中的 SYNC_IN?

    我无法找到使其正常工作的方法。

    谢谢。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    对于延迟、我们深表歉意。 我已经和团队确认、mmWave Studio 不支持硬件触发模式。 您可以使用 SW 触发选项、否则您必须在外部提供触发器、而不是使用 SW2 TRIG_GPIO。

    跳过此字段可解析您的查询。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    您在这里提到了2件事。  

    1) 1) mmWave Studio 不支持硬件触发模式

    这就意味着帧配置(屏幕截图如下)实际上是无效的?

    2) 2)您必须在外部提供触发器、而不是使用 SW2 TRIG_GPIO

    您能详细介绍一下这个器件吗? 触发时需要使用哪个引脚/测试点? 需要施加多大的电压电平?

    谢谢!

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    mmWave studio 不支持硬件触发模式

    是的、您的理解是正确的。 在 Studio 中、我们只能使用 SW 触发模式。

    您必须从外部提供触发器、而不是使用 SW2 TRIG_GPIO

    配置线性调频脉冲和帧后、可以通过软件 API 或使用数字 SYNC_IN 信号触发的硬件触发它们。 用于触发该帧的软件 API 是 rlSensorStart。

    如果是硬件触发选项、则可以从 SYNC_IN 边沿设置可编程延迟。

    希望这可以解决您的问题。

    此致、

    Shruti.