This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112D:关于温度传感器应用

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP275, TMP112D, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1463982/tmp112d-about-temp-sensor-application

器件型号:TMP112D
主题中讨论的其他器件: TCA9548A、TMP112 、TMP275

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望使用温度传感器来检测风扇吹出的空气的温度。

您是否建议在此设计中使用 TMP112D? BTW 如果要使用8个器件、如何定义地址? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    如果客户不想使用 DIP 开关来分配器件地址。
    您是否可以推荐其他方法? 类似于 TCA9548A
    或者具有此功能的新温度传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以使用 TMP112D 测量空气温度。 请注意、对于空气温度测量、需要牢记一些 PCB 设计指南。 最重要的是、PCB 和温度传感器之间应具有低导热性、以确保传感器读取的是环境空气温度、而不是 PCB 或附近元件的温度。 有关具体指南和建议、请参阅以下应用手册: 温度传感器:表面贴装器件的 PCB 指南

    TMP112"地址型号"(TMP112D) 具有一个地址选择引脚、可提供4个 I2C 地址选项。 TMP112"警报型号"(TMP112D0、TMP112D1、TMP112D2和 TMP112D3)具有警报引脚、而不是地址选择引脚、并具有4个 I2C 地址选项。 请参阅下表、了解 TMP112上的所有地址选项。  

    如果客户需要1条 I2C 总线上的8个器件、我建议使用4个 TMP112D、1个 TMP112D0、1个 TMP112D1、1个 TMP112D2、1个 TMP112D3。 TMP112D 器件应将其 ADD0引脚配置为使用所有4个 I2C 地址选项。 如果不需要、其他4个器件的警报引脚可以接地。 以下是具有8个温度传感器的类似器件的示例原理图:  

    此致!

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    但这种方法将导致此 BOM 中有许多 PN。 您是否有其他设计方法? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是在 TMP112上获得8个地址选项的唯一方法。 如果您想分享您的要求、我很乐意推荐其他器件型号? 比如精度、尺寸、封装、通信协议等  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    与 TMP112相似的规格可以。 另一个问题是为什么要在温度传感器设计中采用多种封装? 将导致发热问题?  

    或 有任何 疑虑? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    是否有其他使用 I2C 来分配地址的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于引脚数量、PCB 面积问题和其他客户需求不同、我们提供了许多不同的器件封装。 无论选择何种传感器、为了准确测量环境空气温度、仍需遵循、确保 PCB 和温度传感器之间的低导热性。 前面引用的应用手册提供了有关温度传感器 PCB 设计的指导。  

    数字 IC 具有用于设置 I2C 总线地址的地址引脚。 这包括  TCA9548A、它具有3个地址引脚、可支持 I2C 总线上具有不同总线地址的8个器件。  

    TMP275是与 TMP112相似的器件。 两种器件都具有0.5°C 精度。 TMP275具有3个地址引脚来支持8个 I2C 总线地址。 它主要与 TMP112软件兼容、主要区别在于 TMP112具有扩展模式(允许测量高于128°C 的温度)。 TMP275比 TMP112稍大、并采用 VSSOP (3mm x 3mm)或 SOIC (4.9mm x 3.91mm)封装。 TMP275还具有2.7V-5.5V 的不同电源范围、而 TMP112的电源范围为1.4V 至3.6V。  

    您还可以在此处查看我们的数字温度传感器产品系列、并按地址、精度、封装、电源等参数进行筛选  

    此致!

    Sakeenah