This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:查询 IWR6843AOP 测试

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1464486/iwr6843aop-query-regarding-iwr6843aop-testing

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我有关于雷达模块 IWR6843AOP 的一些疑问

1.我已经了解到、我们可以 IWR6843模块上有 Temperature IC、因此我们要提取雷达 IC 上存在的温度值、我们如何提取该温度。   

2.我们想对 IWR6843 AoP 模块进行一些 TI 针对雷达模块建议的要求测试该测试如下所示、该测试的执行方法。 现在、我们将使用演示应用"3D 人员跟踪器"、使用此应用、我们如何进行此活动?

T4-1 SOP[2.1.0] 101 (闪存模式)、使用 Uniflash 连接到控制 UART 或使用 CCS 自定义-对 MSS/DSS 映像+ BSS 补丁进行编程 QSPI 闪存更新测试正常
T4-2. SOP[2.1.0] 001 (功能模式)、如果使用开箱即用演示、请将 Control UART 连接到终端仿真器、在 nRESET 释放时、软件加载、键入"ver" enter、应该会显示软件版本。    检查 QSPI 闪存->RAM、启动操作
T4-3. 使用 SDK 中的驱动程序测试代码 执行 GPIO 写入读取测试 客户电路板上的 GPIO 功能
T4-4. 使用 SDK 中的驱动程序测试代码执行 SPI 读取/写入检查。 这可以针对次要模式和主要模式完成。 SPI 功能  
T4-5. 使用 SDK 中的驱动程序测试代码执行 UART 读取/写入检查。   客户电路板上的 UART 功能
T4-6. 使用 SDK 中的驱动程序测试代码执行 CAN 发送/接收检查。   客户电路板上 xWR6843AOP 的 CAN 功能
T4-7 使用 SDK 中的驱动程序测试代码执行 I2C 读取/写入检查。 I2C 功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在毫米波 SDK 中、我们具有针对这些功能(QSPI、GPIO、SPI、UART、CAN、 I2C)进行 编程。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经了解了这些功能、但是我们如何在生产中使用它们
    什么是温度读数方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了我们的示例和测试软件中提供的测试和设计之外、您还需要测试自己的测试和设计。 温度统计信息显示在 mss_main.c 的开箱即用演示中

    此致、

    Pedrhom