This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:未通过 HV 电路接收回波脉冲

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450614/tdc1000-c2000evm-not-receiving-echo-pulse-with-the-hv-circuit

器件型号:TDC1000-C2000EVM

工具与软件:

你好。

这是我们的上一个主题(此处)、我们感谢您提供的回复。

我们在应用方面取得了重大进展。 我们使用塑料瓶和3mm 厚的钢金属对 EVM 进行了测试、并获得了准确的结果。

我们使用 LPG 气缸测试了 EVM、信号无法穿透该气缸。

我们根据给定的参考(此处)开发了一个 HV 电路板来提升电压、尽管 HV TX 引脚按预期显示了30V 电压(如示波器图像中所示)、但仍无法接收回波脉冲。

使用 GUI、我们在将 EVM 连接到 HV 电路板后启用 TDC1000-HV 驱动器 EN1。

在相同的 GUI 设置下、我们在没有 HV 电路板的情况下接收到回波信号、但我们在使用 HV 电路时不会接收到回波信号。

对于如何接收回波信号、您有什么建议吗?  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semyalo、

    感谢您在传感器论坛发帖! 我猜这里针对的是 TX 脉冲的捕获、它看起来肯定更大的电压、但您可以放大以验证频率是否合适吗?

    为了使回波可以探测 COMPIN 引脚、您还需要确保适当配置回波侦听窗口、因为现在您可以使其尽可能大、以确保我们只捕获回波。

    此致!

    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    这是我们的设置。 我们设置了一个非常高的侦听窗口  

    当我们放大 Tx 脉冲时、这就是我们观察到的情况。 我们的传感器是1MHz。

    我们进行了一些额外的测试、以确定沿 接收信号路径(LNAOUT (R21)、PGAOUT (R27)和连接 COMPIN 的 R30处的信号丢失位置

    下面的图像按该顺序显示(

    LNAOUT (R21)

     PGAOUT (R27)

     COMPIN (R30)

    当我们断开 HV 连接并在不使用它的情况下测试了传感器时、这是 R30处的信号、结果良好。

    为了确保在使用 HV 时获得回波信号、我们可以进行哪些调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semyalo,

    您能否尝试增加发送的脉冲量并捕获波形、以便看到信号是什么样子?

    此外、我不确定您的换能器是否正在接收任何数据。 LNA 和 PGA 信号与我们期望它们在获取数据时表现出的样子不同、所以我假设它们现在是以某种方式连接的。  

    测试 RX 和 TX 的好方法是使用另一个系统对其进行测试、并检查您是否正确发送数据以及是否从另一个系统接收数据。 我的第一个想法是、TX 可能未适当生成脉冲、因此、如果这样未以正确的频率发送传输、这将解释您在侦听期间没有收到任何信息的原因。 如果您正确进行传输、那么 RX 部分可能需要寻址某些内容。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我们设法 使用我们一直在玩转设置的1MHz 传感器在 Tx 上生成脉冲(下图)。

    迄今为止、推荐的 HV 回路并不有用、因此我们尝试了 Tx 上没有 HV、 并且我们的6kg (22cm 高) LPG 气缸获得了一些良好的结果。

    但是、我们无法在更大的(130cm 高) LPG 气瓶中接收回波。 我们正在考虑使用值较低的传感器、例如500kHz、200kHz

    由于水和液化气体之间的声音传播存在显著差异。

    我们意识到 EVM 上的级间滤波器设置为1MHz。 您能否建议我们可以在此滤波器处更改以适应低于1MHz 的频率的值?  

    否则、如果您有关于如何实现这一点的任何其他建议、将会非常有用。

    此致、

    Semyalo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semyalo、

    感谢您的耐心等待。 较低的频率会有所帮助、因为与较高频率的换能器相比、它能够承载更多的能量。唯一的缺点是、与较高频率的换能器相比、您的测量分辨率将降低。

    我认为、将此处的51pF 电容器更改为更高的电容将移动截止频率、以防止低频信号衰减。 我会尝试上面的 C10和 C20大约150pF 的范围。 C15电容器只是一种直流阻断电容器、因此可能保持不变。 如果它衰减了您的信号、请尝试增大它。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Isaac

    我们的低频换能器将于本周推出。

    我们将在测试完成后通知您有关进度的信息。

    此致、

    Semyalo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新 Semyalo!

    如果在此期间还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我们已经测试了 Jiakang 的500kHz 传感器(PSC500K018060H2AD2-B1)。 我们还按照建议更改了硬件、但看起来我们无法通过金属圆柱体获得信号。 (我们已在22厘米高金属 LPG 气缸上对其进行了测试)

    下面是我们的设置和示波器图像

    蓝色是 COMPIN/ECHO、黄色是 STOP 脉冲。 我们的目标应该是 446us

    任何更多的建议将会非常感谢!

    此致、

    Semyalo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semyalo、

    示波器屏幕截图有点过于缩小了、您可以尝试将压缩信号放大、以便我可以看到发生了什么情况吗?

    还应该知道您的范围上的时间分段设置为多少。

    此致!

    Isaac