This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM:

Guru**** 2550850 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466591/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843

工具与软件:

下午好!  

我正在使用 IWR6843AOPEVM 和 CANFD 执行一个项目。

我已将.bin 从闪存到板上:

XXXX\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Fundamentals\CAN_BINARY\CAN_Integration\prebuild_binaries\can_integration_example_6843.bin Data_Output

是否有可能为这个 EVM (完整源代码)使用一个清晰的 CAN/CANFD 示例和一个 DBC (CAN 数据库文件)来解码 CAN_INTEGRATION_EXAMPLE_6843的 CAN 消息输出?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是否有可能有关于此 EVM 的明确 CAN/CANFD 示例(完整源代码)

    我认为该软件应该适用于 AWR 和 IWR6843器件。  将软件导入 CCS 时、可以检查属性以确认型号/内核为 IWR6843。

    DBC (CAN 数据库文件)、用于解码 can_integration_example_6843的 CAN 消息输出?  [报价]

    当前没有用于解码输出的 DBC 文件、但 本示例的用户指南 提供了有关如何读取和解释 CAN 输出数据的文档。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    感谢您的反馈。  

    我会在 CCS 中检查 SW 并自动回复给您。

    @ CAN 消息、请参阅第3点。 验证 CAN 集成用户指南中的 CAN 输出数据没有任何具体信息。 这里只介绍了 ID 以及 ID 代表的内容、但并未详细介绍每个字节代表的内容以及不同 DLC μ`s 之间的切换。

    对于该请求、我很抱歉、但我是 TI 生态系统中的新手、我需要比这里的大多数人更多的详细信息。  

    谢谢你:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    该指南将您链接到有关 TLV 在实际数据方面所代表的另一个指南。  利用 ID 查看数据类型、并使用其他指南中提供的详细信息解析 TLV 数据。  我 在这里 还链接了该其他指南。  我认为这不会是固定的数据集、而是实时雷达数据。

    此致、

    Santosh