This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:EPAD

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1456609/tmp117-epad

器件型号:TMP117

工具与软件:

大家好、团队成员:

外露焊盘能否保持悬空?

数据表指定为保持悬空以保证测量精度。

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    是的、外露焊盘有助于将器件热耦合到板载热源、应保持悬空或接地。 这是因为器件的散热焊盘未达到任何类型的隔离额定值。

    此致、

    Simon Rojas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    通常的做法是将 EPAD 接地。  

    但为了获得测量精度、数据表建议将该引脚悬空。  

    请确认。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    30mA 开漏输出 灌电流限值?

    请确认。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP117警报输出(开漏)的灌电流限值是多少?

    该警报输出连接到以下5个输入器件。 我需要确定上拉电阻器值。

     

    输入设备

    输入电容(F)

    IC14逆变器 SN74LVC1GU04DBVR

    7.00E-12.

    IC102和 gater 74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC105 1位缓冲器 NC7SZ126P5X

    4.00E-12.

    IC 31与门74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC40 CPU GPIO 引脚

    5.00E-11

     

    总电容为71pF。

    为了满足较短的上升时间(<50ns)、PUP 值需要小于500欧姆。

    请建议改用任何驱动控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    现在西蒙已经离开了。 为了帮助回答您的问题、直到 Simon 返回:

    要计算所需的最小上拉电阻、您需要使用 Vol 规格。  Vol 规格通过将输出限制到3mA 以下来限制最小上拉电阻。 如果 满足 I2C 时序规格、则电阻值合适。   

    12C 总线上拉电阻计算: https://www.ti.com/lit/slva689

    此致、  

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:  

    查询位于警报引脚开漏输出上、而不是 I2C。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    提供的 Vol 规格也适用于 ALERT 输出引脚。 Vol 是器件在3mA 电流时可以读取为低电平的最高量。 该比率用于计算 ALERT 线路的最小上拉电阻。

    此致、  

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    请参阅数据表中的 SNAP、其中指定了30mA 灌电流。

    是3mA 还是30mA? 请澄清。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    3mA 是确定0.4V 电压的测试点。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    您能否确认30mA 是否为警报引脚的限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    如图所示、TMP117可达到30mA 灌电流、从而在3.3V 和5.5V 时发出警报。 我建议不要提高到这个水平。 因为功耗的原因、我建议保持在5mA 以下。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    如果输出引脚灌电流限制必须低于5mA。

    在我的设计中、该警报输出连接到以下5个输入器件。  

     

    输入设备

    输入电容(F)

    IC14逆变器 SN74LVC1GU04DBVR

    7.00E-12.

    IC102和 gater 74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC105 1位缓冲器 NC7SZ126P5X

    4.00E-12.

    IC 31与门74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC40 CPU GPIO 引脚

    5.00E-11

     

    总电容为71pF。

    警报输出是否会将所有这5个器件输入拉至低电平?  

    请建议改用任何驱动控制。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    在警报条件下、您应该能够读取警报信号。 总电容将影响信号的响应时间。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    您是说、警报可通过71pF 拉至低电平、但影响会增加响应时间?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    有。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    好的。 将警报输出连接到以下器件作为输入。

    输入设备

    输入电容(F)

    IC14逆变器 SN74LVC1GU04DBVR

    7.00E-12.

    IC102和 gater 74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC105 1位缓冲器 NC7SZ126P5X

    4.00E-12.

    IC 31与门74LVC1G08

    5.00E-12.

    IC40 CPU GPIO 引脚

    5.00E-11

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    如何计算71pF 负载电容的响应时间?

    是否有任何方法可以缩短响应时间?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    响应时间是您的首选。 警报在下降沿生效。 在我看来、不需要低上升时间(<50ns)。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Meredith

    警报引脚是否有可正确拉低的最大电容限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

     对于 I2C、标准模式和快速模式器件的最大总线电容约为400 pF、快速模式增强版器件的最大总线电容约为550 pF。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于警报引脚(开漏输出)、而不是 I2C 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    警报没有时序要求;因此、没有最大电容。  

    此致、

    Meredith McKean