This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PVIZ-3P-MIPSO:需要有关 TI 的第3个产品(毫米波雷达调制)的更多详细信息

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466942/pviz-3p-mimso-needs-more-details-about-3rd-product-from-ti-mmwave-radar-modulation

器件型号:PVIZ-3P-MIMISO
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

据我所见、使用该产品(不仅仅是一个天线)、可以主动控制发射天线的增益和相位。 它使用时分多路复用功能、通过在不同阶段发出线性调频脉冲来提供片外波束控制。 它还可以与 TI 提供的多普勒分频多路复用相结合。

我想确认这些关于该产品的结论、我对以下几点很好奇:

更多的虚拟通道意味着更高的分辨率、但 TI 提供的 SDK 是否与此调制/解调方案兼容?

是否有任何使用有源天线的编码公寓应用示例?
该应用的理论是什么?您能否分享相关专利和出版物?
与您现有的相控阵应用程序相比、有哪些优点和缺点?

在这里、射频/模拟设计人员会更好地理解我;用于以77GHz 传输的开关模块是否具有足够的线性度和低相位误差?

此致、
Faruk Yurtseven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faruk:

    以下详细信息介绍的是 TI 适用于 AWR294x 的 SDK 产品- MMWAVE-MCUPLUS-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com。有关 Providerzio Ltd | TI.com 提供的 PVIZ-3P-MMSO 特定的详细信息、请直接联系第三方。

    [报价 userid="528755" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466942/pviz-3p-mimso-needs-more-details-about-3rd-product-from-ti-mmwave-radar-modulation 越多的虚拟通道意味着分辨率越高、但 TI 提供的 SDK 是否与此调制/解调方案兼容?[/QUOT]

    是的、我们在 TI SDK 中有执行解调的 DDM 处理链。

    Unknown 说:
    该应用的理论是什么?您能分享相关专利和出版物吗?

    请参见 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html.

    Unknown 说:
    与您现有的相控阵应用相比、有哪些优点和特别好奇的缺点?

    您与哪些应用相比较? 您是否会将 AWR2944处理链与其他一些应用进行比较?

    有关 TDM 和 DDM 处理链的详细文档、请访问 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html.  

    [quote userid="528755" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466942/pviz-3p-mimso-needs-more-details-about-3rd-product-from-ti-mmwave-radar-modulation 这里射频/模拟设计人员能够更好地理解我;用于77GHz 传输的交换机模块是否具有足够的线性度和低相位误差?

    您能否为此问题创建另一个 E2E、以便将其分配给正确的人员?

    此致、

    Samhitha