This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:错误:工厂校准失败

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1463876/awrl6432-error-factory-calibration-failure

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWRL6844

工具与软件:

嗨、团队:

我是 Lina、负责介绍韩国的雷达。

我的客户有问题 "错误:工厂校准失败"

当他们将相同的代码下载到使用 AWRL6432 ES2.0制作的样片时、  检查 进度的过程中会出现错误 (30个样片中的2个)。

请检查错误的原因、如果 他们需要在代码中注意任何事项以防止错误。

错误代码:-205848574

ERRORLEVEL:2.

mmWaveErrorCode:-3141

subsysErrorCode:0

此外、我在 E2E 中发现了与工厂校准相关的类似错误问题、但没有明确的答案。

请访问以下链接。  

IWRL6432BOOST:控制初始化/出厂校准失败-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

IWRL1432:从深度睡眠模式唤醒后工厂校准失败-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

此致、

Lina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    感谢您的咨询。 您能否确认客户所引用的 SDK 版本?

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    我们需要了解客户已启用的所有校准以及相应校准 API 的结果状态。 您能否让客户共享 SDK 中 mmWave_factoryCalibConfig API 的配置和响应。

    谢谢!
    Kundan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是 V6.0.2.0、我会检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    SDK6.xx.xx.xx 适用于 AWRL6844、不支持 AWRL6432。 请与客户再次确认。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    他们 使用了 SDK:  MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00 测试原型 毫米波演示代码 使用了有限吸收器。
    (c:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_02_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo\xwrL64xx-evm4fss0-0_freertos)

    他们 将其输入为 "factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000"

    30个样本中只有2个样本持续出现错误。

    谢谢!

    Lina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    factoryCalibCfg 仅启用校准并将校准数据保存在闪存中。 我要查找的是 mmwave_factoryCalibConfig  API 响应、以了解哪些校准失败。

    询问 Studio 和 CCS 连接的原因是、我们可以更轻松地使用这些平台获取调试/寄存器数据。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    感谢您的评论。 现在 、我了解了您建议使用的原因 mmWave Studio CCS .  
    他们可以在 mmWave Studio 上检查 API 响应、对吧? 我要客户 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:  

    我们通过电子邮件讨论过 我还将 API 结果添加到了 E2E 中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束此 E2E 主题、并通过电子邮件进行沟通。