主题中讨论的其他器件:TMAG3001EVM、 MSPM0L1306、TMAG3001 、 CCStudio、SysConfig
工具与软件:
我成功运行了来自 TI Alison 的 TI 项目 TMAG3001evm_lp=mspm0l_updated (与 TMAG 5273类似 )、并分别成功运行来自 mspm0Lexamples 的项目 uart_tx_console_multibyte_repeated_fifo_dma_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang。TMAG 3001使用 I2C、而 1306使用 UART
我需要做的是从 TMAG3001检索角度计算结果、然后通过外部 UART 转 USB 适配器通过 UART 将其发送到我的 PC。 我无法使用典型的调试串行连接进行此操作。 我正在使用 mspm0L1306 MPU
我在尝试整合这两个项目中没有运气。 我已通过多次擦除旧的 CCStudio 和 CCStudioTheia、必须重新安装它们。 您能提供一些如何进行的指导吗?
我浏览过互联网后发现、建议的做法是创建一个空文件并开始添加代码。
两个文件中的几乎所有代码都由 SysConfig 自动生成。 先从 SysConfig 1个工程开始、然后通过在图形 SysConfig 显示中添加第二个工程差异来修改 SysConfig。 这样可行吗?
它们是否采用不同的方法?
我认为 TI 应该在同一个项目中添加一两个示例来说明 I2C 和 UART。
eric@avidasw.com edulicki@avidasw.com