This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:输出电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1457488/tpsm63608-output-voltage

器件型号:TPSM63608

工具与软件:

大家好、团队成员:

VIN = 28V

VOUT=5V

Fsw=450KHz

负载电流= 0.75A

输出电压稳态在1.4秒后稳定

请告知

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我看到测试点连接到 SW 节点以及一些 DNP 元件。 请注意、务必将 SW 引脚上的覆铜面积保持在最小、以避免过度振铃和产生噪声。 此外、虽然 RBOOT 电阻器 R206可以为0欧姆、但建议的电阻为100欧姆、以减慢 SW 节点的速度 、并在效率和 EMI 之间实现平衡。

    您能否同时分享您的布局以便我们为您提供更好的帮助?

    谢谢!
    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    由于已经有一段时间了、我现在要关闭该主题。 如果您在此主题上需要进一步的帮助、请随时再次与我们联系。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 谢谢 Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:  

    没问题!

    Joshua Austria.