请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7200 主题中讨论的其他器件:TDC7201
工具与软件:
该器件是否可以测量另一个器件的传播延迟? 通过在另一个器件的输入端进行开始测量并在另一个器件的输出端停止、可以确保在输入端具有电平转换器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John Carlo、
感谢您在传感器论坛发帖! 根据预期的传播延迟时间、此器件可能足以进行该测量。 我主要建议使用 TDC7201、这是该器件的双通道版本。 我建议使用双通道版本的器件而不是单通道版本、是因为 START 和 STOP 信号之间需要最短的时间。 如果您使用双通道型号、您可以将其装配起来、使它们都对两个通道使用基准启动、您使用一个通道测量实际启动、使用第二个通道测量停止、这将是您的情况下的传播延迟。 本质上、传播延迟是这两个测量值之间的差异。
这样做的目的是消除器件在满足启动和停止信号之间的最小时间要求方面的限制、如果您想了解这些限制、可在数据表的第7.3节中的"时序要求"下找到

我希望这对您有所帮助!
此致!
Isaac