Thread 中讨论的其他器件: INA186
工具与软件:
大家好、团队成员:
我有一个关于测试-复位按钮和电磁阀操作的问题。
1) 1)您能否告诉我 PTT 上使用的按钮是否用于测试、我们如何进行重置? 如果使用同一引脚(PTT)完成重置、您能否帮助我们了解其机制。
它与 SW_OPEN 引脚有何不同。
3) 3)您能解释 PH 和 SCR_TST 引脚的工作原理吗?
4)另外,如果我们使用继电器代替电磁阀,还进行了哪些修改? 它是常开(常开)还是常闭(常闭)?
(继电器为单刀双掷型、线圈电压24V 直流和触点电压120V 交流。)
5)如果没有使用继电器,请提供流程图。
根据数据表(图19和20)、会在实际故障期间给出单个栅极脉冲。 在这个单脉冲之后、SCR 是否会关闭?
SCR 关闭后、无继电器将如何保持通电
期待收到您的回复。