This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4440:修改开发板以获得具有更高峰值/峰值电压的更高频率

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440, BOOSTXL-TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467766/boostxl-tuss4440-modify-the-dev-board-to-get-higher-frequency-with-higher-peak-peak-voltage

器件型号:BOOSTXL-TUSS4440
主题中讨论的其他器件:TUSS4440

工具与软件:

您好!

我们想要为超声波传感器开发电路板。 我们需要使用 TUSS4440。


对于最初的测试、我们购买了演示板 BOOSTXL-TUSS4440。
我们能够使用提供的超声波传感器进行良好的测量。 这里是40kHz 和~40Vpp

稍后我们要使用200kHz、100Vpp 的超声波传感器。

我曾尝试将频率增加到200kHz、但 Vpp 变得非常低。 低于5Vpp

如何修改演示板、以获得200kHz 和50-100Vpp?
这是可行的吗?

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您在传感器论坛发帖! TUSS4440 EVM 板设计为与40kHz 换能器配合使用、因此我 猜测问题可能出在变压器上、因为它可能不能额定用于200kHz 频率。 我以前没有尝试在这么高的频率下运行此 EVM、因此这不是我自己研究的问题。 出于好奇心、我刚刚检查了电压的产生、它似乎达到峰值约45 kHz、当我增加频率时、电压开始下降、如您在上面的帖子中所提到的。

    我试图查看 Coilcraft 是否在 板上的 WA8351-AL 变压器的产品说明书上存在任何频率限制、但我看不到任何指定此类限制的东西。 我的建议是尽可能尝试使用另一个变压器。 我知道、很难找到一种能在您所需频率下直接进入电路板的引脚对引脚兼容版本、因此可能有必要为此设计您自己的电路板。

    此致!

    Isaac