This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-L-SDK:SDK 5.5.3:运动和检测演示 can##39;t 在 lowpowercfg = 1下运行正常

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1464578/mmwave-l-sdk-sdk-5-5-3-motion-and-detection-demo-can-t-work-ok-with-lowpowercfg-1

器件型号:MMWAVE-L-SDK
Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432BOOSTSysConfig

工具与软件:

您好!

我在 AWRL6432BOOST 上使用 lowpowercfg = 1在 SDK 5.5.3.0中尝试了运动和检测演示、但我发现它无法正常工作。 我在 syscfg 中启用快速评估、并在 mmw_cli.c 中将 lowpoercfg 更改为1

它可以在睡眠后从 DEEPSLEEP 模式唤醒。 但在恢复期间、它会在调用 UART 驱动程序后错误地运行。 请在下面找到详细信息。

在下面的一点,一切都好。

然后单步执行、PC 转至错误的地址。

您是否可以尝试重现此问题并帮助解决此问题?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    无法使用 lowpowercfg = 1调试器件、需要将其设置为2。 当您启用低功耗配置并尝试调试时、当器件进入深度睡眠状态时、调试器电路关闭、并且无法恢复。

    此致!
    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    我在 POWER_LPDSreenhook 的开头添加了 while 循环来调试这种情况。 您是否尝试过并重现了问题? 您可以使用具有 lowpowercfg 1的默认代码进行测试。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我在这里写了一本指南。 您是否按照说明操作?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278733/faq-iwrl6432-debugging-with-deep-sleep。

    如果您按照上述说明进行操作、则具有使用 LowPowerCfg 1的默认配置的默认代码应该可行。 您是否设置了 gDebug 标志? 也许这就是这里的问题。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    我做了更多的测试、发现问题是否只与有关 映像的调试版本 运动和存在检测演示的说明、发行版映像不存在此类问题。

    您可以使用 mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuild_binarys\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.debug.appimage 来重现问题。

    请告知为什么映像的调试版本无法正常工作、以及如何使用 SDK5.5.3修复它?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 SysConfig 1.20的电源选项卡中找不到"在 LPDS 期间使调试保持活动状态"。 该功能是否被删除?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、它已被删除。 您可以忽略指南中的这一部分。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="35282" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1464578/mmwave-l-sdk-sdk-5-5-3-motion-and-detection-demo-can-t-work-ok-with-lowpowercfg-1/5628069 #5628069"]

    我做了更多的测试、发现问题是否只与有关 映像的调试版本 运动和存在检测演示的说明、发行版映像不存在此类问题。

    您可以使用 mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuild_binarys\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.debug.appimage 来重现问题。

    请告知为什么映像的调试版本无法正常工作、以及如何使用 SDK5.5.3修复它?

    [报价]

    Nathan、

    如何解决调试版本问题?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经复制了您的问题并 将其归档 以供 SDK 团队修复。 目前、如果您要使用 lowPowerCfg 1、请仅使用代码的发布版本、否则使用 lowPowerCfg 2作为调试版本。

    此致!

    耐特