主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MATHLIB、 IWR6843
工具与软件:
您好!
我有一个场景、我需要为 AWR1642BOOST R4F 内核提供额外的程序和.bss 空间。 为了实现这一点、我在中找到了一个选项 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\common\mmwave_sdk_xwr16xx.mak 、允许我设置 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC makefile 中指定的值。
为了更好地理解、我使用 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 中提供的不同值重建了现有的开箱即用代码 mmwave_sdk_xwr16xx.mak。 在刷写新生成的 bin 文件后、我使用毫米波演示可视化工具测试了设置。 但是、除了默认 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 配置值外、我无法在毫米波演示可视化工具中连接到器件。

我认为此问题与不可用的串行端口无关、因为我可以使用其他应用程序访问串行端口。 似乎可视化工具可能需要某些数据,它不接收(虽然我不是完全确定). 当我设置 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 为默认值时、可以使用毫米波演示可视化工具成功连接。
若要进行设置 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 、我在 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 的 packages\scripts\windows\setenv.bat 中添加了以下语句
设置 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC=0x00010005
请帮助我了解为什么会发生这种情况。 我在这里遗漏了什么吗?
谢谢你