This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432AOPEVM:选择合适的 ADAS 项目

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1458289/awrl6432aopevm-select-a-right-adas-project

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们有一个汽车制造商项目、其中要求在车辆从后方快速靠近车辆时更换驾驶员。 我们可以将该要求视为传统的盲点检测。
我们正在尝试找到 ADAS 页面中哪个项目不符合此要求、并感谢您的帮助:
1.盲点侦测似乎是完美的,但没有可用的源。 您能否与我们共享源代码 (我们签署了 NDA)?
2.短程雷达似乎也符合我们的要求。 您的专家能否详细解释其应用场景? 或者它对于我们的要求的优缺点呢?
3.我们一直使用 AWL6432AoP 来开发项目、目前只有基于 AOP 的产品可用。 AWL6432AoP 是否具有足够的天线增益来满足此类应用范围?
4.在这种情况下,如果车辆在现场工作,我们是否需要加速度传感器? 例如、使用加速计可防止对急冲运动发出错误警报。

谢谢!
国龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国龙。 我建议将 AWRL1432用于该应用。 我将重定向到我们的 ADAS 专家。

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    感谢您的建议、期待 专家的回应。  

    国龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在与现场团队核实如何与您共享源代码

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    他们联系了我。 感谢您的支持。

    好的

    国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Cesar