This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波 SDK 使用情况

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467742/awr1642-mmwave-sdk-usage

器件型号:AWR1642

工具与软件:

您好!
我使用的是 AWR1642、在毫米波 SDK 方面有一些问题。 我的目标是制作一个简单的障碍物检测雷达系统、下面有几个有关 AWR1642的演示。
  SDK  用户指南可以看出、我可以将雷达工具箱中的代码导入到 CCS 中并开始试用过程、但是由于用户指南没有清晰地解释代码段、我找不到有关如何使用文件和改进项目要求的许多资源。
如果您能帮助我了解如何根据工程更改代码以及通过哪些步骤应将演示代码传输到卡中、我会很高兴  。我知道如何使用毫米波 SDK 文件刷写卡、但演示代码部分对我而言是不确定的。
 我还在 SDK 中检查了 DSPLib 文件、并且在 CCS 上导入和直观显示这些文件时遇到了问题。 如何在项目中使用这些 dsplib 和驱动程序文件?
谢谢!
此致
Batu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议对 awr1642使用 SDK 2.1。

    转至 SDK 页面并检查先前版本。  

    下载并安装后、按照 SDK UG 中提供的说明刷写并运行演示。

    这些是您需要完成的首要步骤。

    谢谢你

    Cesar