请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具与软件:
我们有一个 AWR1843BOOST 电路板、并尝试使用 SDK 版本3和5。 我们还在雷达工具箱中找到了一个用于 IWR 电路板的液位传感 bin 文件。 不过、我们收到了液位检测 SDK、该 SDK 似乎是专为 IWR 板而设计的。
我们有几个问题:
- AWR1843BOOST 板是否与液位感测应用兼容?
- 如果是、我们应下载哪个 SDK、以及应使用哪个 bin 文件?
您能否提供适当的 SDK 下载链接?