请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP1075 工具与软件:
这是数据表中提供的布局建议值、我是否可以在 IC 下方切口以测量环境温度? 这是否是一个好主意、或者 I2C 还提供任何其他数字 IC、特别是用于环境温度测量?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Manikanta:
是的、TMP1075可用于环境温度测量。 在测量环境空气温度时、请谨记三个目标:
1) 1) 将传感器与 PCB 上的高温元件隔离
2) 2) 减少 IC 周围的 PCB 面积
3) 增加空气与传感器之间的热传递
在 PCB 内部、您可以创建一个隔离岛、以帮助减少从主热源通过 PCB 传递到传感器的热传递。 另一种选择是创建穿孔作为隔离岛的替代方案、以最大限度地减少通过 FR4材料的热传递量。

https://www.ti.com/lit/snoa966b
此致、
Meredith McKean