This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:汽车与工业 MMIC 雷达之间的主要差异是什么

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468255/iwr6243-what-are-the-essential-differences-between-the-automotive-and-the-industrial-mmic-radars

器件型号:IWR6243

工具与软件:

鉴于雷达要求和功能、扫描速度、存储器大小、天线数量、辐射带宽等方面存在巨大差异、 汽车类和工业类 MMIC 雷达之间的主要区别是什么? 了解一些差异有助于我确定哪类雷达模块更合适。 我的应用与汽车应用和工业应用有相似之处、显然 TI 有充分的理由将其器件分为这两类。 那么、这两类 TI 雷达模块之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    汽车雷达是 符合汽车标准的器件、但通常、77GHz 用于汽车、60GHz 用于非汽车。 不过、这两个频率都有变体、因为该规则存在例外情况。

    此致!

    耐特