This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:寄存器 毫米波 SDK 4.7.0.1的 HECR 演示

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467799/awr2944-reg-hecr-demo-for-mmwave-sdk-4-7-0-1

器件型号:AWR2944

工具与软件:

我已经为最新的 SDK 构建了演示、4701。 该演示似乎仅处理开箱即用检测。 我们希望使用适用于我们的用例的最新 SDK 来实现跟踪。 使用此 SDK 是否可以运行 HECR 演示? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navin:

    要在 OOB 演示中添加跟踪算法、我建议您将 HECR 演示与4.4.1.2 SDK 演示进行比较并获取更改列表。 此外、还将 "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_04_01_02\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdthwaDDMA"中的文件与"high_end_corner_radar\data\dpc\objdath\objdthwaDDMA"进行比较 src。

    上述比较应该有助于您添加在 SDK 中进行跟踪所需的更改。

    此致、

    Samhitha