This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:双正交极化天线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467830/iwr6843aopevm-dual-orthogonal-polarisation-antennas

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

我正在寻找一个具有两根发射(Tx)天线和两根接收(Rx)天线的60GHz 或77GHz 雷达模块。 但是、其中一个 Tx 必须传输水平极化、另一个必须传输垂直极化。 类似地、其中一个接收天线必须接收水平极化、而另一个接收垂直极化。

我想知道 IWR6843AOP 或其他评估板是否具有此类天线?

谢谢 Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里让我自己更清楚一点、当我说到 Tx 和 Rx 时、我指的是 TI 模块上的贴片天线、而不是任何其他外部天线。 由于 TI 提供大量具有贴片天线的电路板、是否应安排这些天线、以便您可以在 H 极化中进行传输、并在 V 极化中进行接收器传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    否、我们不会有任何天线、其中 TX 或 RX 对的极化方式不同、所有元件都以垂直方向线性极化。

    此致

    Ankit