This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:无法在控制台上打印语句

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467024/awr6843aopevm-unable-to-print-statement-on-console

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

工具与软件:

我们目前使用的是 radar_toolbox_2_30_00_12的"out_of_box_6843_AOP"演示例。
为此、我们使用 CCS 版本"20.0.1"。 该工程已在 CCS 中成功构建。

 现在、我们正在尝试打印一条语句(例如、"Hello world")、但终端未显示输出。

1) 1)未连接调试器或 MMWaveICBoost 板。  
2)此时、堆和堆栈大小为0x800。 是否需要从属性更改堆栈/堆大小?

 

请告诉我们如何在控制台上打印对账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出有关打印到控制台的问题。 尝试打印到控制台时是否使用 System_printf 函数?

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们尝试了  System_printf 函数以及 printf 函数 在控制台上打印输出、但无法在控制台上打印输出。 我在下面附上了屏幕截图供您参考。

    请指导我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gauri、

    很抱歉这里出现了混淆。 我误读了您最初发布的信息。 System_printf 函数需要连接 MMWAVEICBOOST 等调试器、因为它会打印到调试器的控制台日志中。 或者、用户可以使用 DebugP_log0或 sprintf 函数通过 UART 接收消息。 这些命令应该打印到应用 COM 端口中。

    此致、

    Kristien