This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:MMWAVE-SAFETY-RESTRICTED

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1461417/awr2944evm-mmwave-safety-restricted

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944

工具与软件:

警官、你好!

我已发送请求以获取安全文档、特别是 MMWAVE-SAFETY-RESTRICTED。 此外、我还完成了 NDA 流程。 但是、我仍在等待收到这些文件。

您能否协助加速流程? 我与保密协议关联的电子邮件地址是:


* mehdi.afsari@itas-eng.com

感谢您对这一问题的关注、并期待您的答复。

我期待你的答复。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!  

    我将就此问题与我们的营销团队进行跟进并回复您。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!  

    我们的营销团队已收到您的 NDA 并授予您访问权限。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:  

    最重要的是、我要感谢您投入宝贵的时间给予关注。

    我特别想了解一下 AWR2944EVM 雷达的安全文档。 但是、我找不到任何与 AWR2944相关的安全文档。 您能告诉我是否有专门的部分可以访问这些安全文档吗?

    如果您允许我查阅这些文件或指导我如何获取这些文件、我将不胜感激。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!  

    输入 https://www.ti.com/secureresources/MMWAVE-SAFETY-RESTRICTED AWR2944-AWR2944 文档后、应该能够找到安全手册和其他安全相关文档。 如果您在查找安全手册时仍遇到问题、请告诉我。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:  

    首先、我要感谢您付出的时间和努力。 我在获取毫米波安全受限 AWR2944文档时遇到问题。

    您能加快这一过程吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    让我通过电子邮件与您联系。  

    此致、

    Aydin