This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:MCSPI 源时钟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467393/iwrl1432-mcspi-source-clock

器件型号:IWRL1432

工具与软件:

您好!

我要将 SPI 时钟设置为16MHz。

是否可以将 MCSPI 源时钟设置为 SoC_RCM.h 中声明的 SOC_RcmPeripheralClockSource_OSC_CLKX2 (80MHz)?

SDK 为 MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00。

此致、

田口裕之