This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5253:官方封装不正确

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468822/tmag5253-official-footprint-incorrect

器件型号:TMAG5253

工具与软件:

您好!

我偶然遇到了一个简单的问题。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmag5253.pdf?ts = 1737307768320的数据表 P3的封 装与 https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TMAG5253&package=DMR&pin=4&sid = 01925d2fb1dd0008cf2447506b4b05050004d00d019b8&c=1的官方链接封装不同

与数据表的 P3和 P33不一致。

哪一项是正确的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronan

    欢迎来到 E2E!  感谢您指出、Ultra Librarian 中的 CAD 占用量并不匹配。  我已经提交了一个修复申请。  我认为 P3和 P33之间明显的差异是一个显示器件顶视图、而另一个显示底视图、因此引脚对齐将显示为镜像。  Ultra Librarian 中加载的封装将 P33上的图像视为引脚编号从顶部查看。

    在布局中、器件应如下所示:

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 非常感谢!