Thread 中讨论的其他器件:TMP117、
工具与软件:
在 两年前的本次讨论中、有一些数据表明、带 PTFE 罩情况下此传感器中湿度读数的响应时间仅略慢于不带帽情况下的响应时间。 有人能评论一下温度读数的响应差异是否相同吗? 即差异不大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在我实际上检查了 规格表、 无论温度如何、2 秒的湿度如何、阶跃响应时间都是恒定的、这是快速的。 但这被 描述为"响应时间(搅拌液体)",这是一个惊喜。 我不知道此传感器是用于液体的(肯定它很快会在液体应用中受到腐蚀?)。 我想、对空气温度变化的响应会更慢、但未显示。
该规格还建议在传感器周围设置一个切口、以减少热质量并增加响应时间、我认为这是一个不错的主意。
由于没有关于空气温度响应时间的任何信息、我想我会选择 Adafruit 的 TMP117、它还具有0.1度的精度、没有 RH 传感器(这不是必需的)、而且已经有一个切口。
尊敬的 Bill:
HDC3022不适用于液体、热响应测试在移动油浴中进行、因此规格显示"搅拌液体"。 我们以这种方式测试所有传感器的温度响应、尽管有时我们会发布静止空气和流动空气的温度响应。 您可以更正说、对于空气温度响应、速度会更慢(即使在柔性 PCB 上)、更多地保持在一分钟左右的标度上、而不是几秒钟。
很高兴您找到了适合您的解决方案、TMP117是一款出色的器件。 如果您在使用 TMP117时遇到问题或收到意外结果、请随时在论坛上寻求帮助。
此致
- Alex Thompson