This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:用于检测障碍物的锥形区域

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468206/iwr6843-conical-area-to-detect-obstacles

器件型号:IWR6843

工具与软件:

您好!

如果我将 HFOV 保持为-60和+60以及 VFOV -17和+17、并且在可视化的情况下、该配置会为雷达创建一个锥形、在该形状中、如果检测到任何障碍物、该形状会如何?

谢谢!
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是的、 视场在某种程度上是锥形的。 它按距离、方位角和仰角界限定义。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    是否有相同的文档?  

    在本例中、我保持 HFOV -50/+50、而 vfov 也是相同的。 我能够检测 HFOV 中的障碍物。 但在 vfov 障碍物的+50至0度位置进行检测、但如果我从0度转到-50度位置、我无法在该 FOV 中看到障碍物。

    谢谢!

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    您能告诉我们您使用的是哪种示例软件和配置吗?

    谢谢!  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我正在使用 LRPD (远距离人员检测)和3D 配置、

    谢谢!

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在该区域看到点云吗? 还是不呢? 您能否在该区域看到轨迹? 请提供图片或视频、以便我们更好地了解情况。

    好的

    耐特