This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:TIDEP-01037 (带 Derby)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, TIDEP-01037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466321/awrl6432-tidep-01037-with-derby

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件: TIDEP-01037

工具与软件:

大家好

我找到了 AWRL6432的新 EVK、并且更改了一些点。

1、PMIC 的输出端没有 LC 滤波器。

2.在1V_RF 电压下删除220nF 去耦电容。

您能否分享一下原理图为什么被编辑? 我们可以参考原理图而不是之前的原理图吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1. 如果我们 为 AWRL6432使用低于4MHz 的 IF 频率、则不需要第二级 LC 滤波器。
    2. 根据我们的内部测试、2.2uF + 10uF 的组合电容器足以应对1V_RF_OUT 信号。

    此致、
    Deexith。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    感谢您的答复。

    您能分享一下自己做过的内部测试吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请查找以下1V_RF_OUT 电源轨图、该图在 TIDEP-01037上使用在 AWRL6432上运行的运动和存在演示进行测量。

    此致、
    Deexith。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    感谢您的回答!

    祝您愉快!