This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:我们可以使用 AWRL6432为10BASE-T1实现 OA SPI 吗?

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441450/awrl6432-can-we-implement-oa-spi-for-10base-t1-using-awrl6432

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

您好!

我们是否可以使用 AWRL6432实现 OA SPI? 提供了 IRQ 引脚来设计 OA SPI。

AWRL6432 TRM 文档介绍了 SPI IRQ、但我不清楚确切地说是什么。

总之、AWRL6432可以实现 OA SPI? 哪个引脚可用于 IRQ 信号? 我们能否获得有关 SPI IRQ 的更多信息?  

请分享设计指南!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 确认一下、您是否参考了 OPEN Alliance 10BASE-T1x MAC-PHY 串行接口 TC6

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对。 我想知道如何使用 AWRL6432分配和控制 IRQn 信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manwoo、

    请允许我联系我们的一位硬件工程师、验证我们的器件是否支持 OA SPI。 给我们一两天时间来仔细检查一下。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kristien。

    感谢您的答复。

    经过硬件工程师确认后、请与我们分享该设计指南。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    给我们留出一天的时间、与设计团队核实、以便了解我们是否有将 host_interrupt 引脚用于 OA SPI 连接的设计指南。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep、

    请分享更新状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    由于我们有 SPI 线路和中断引脚输出、因此可以使用 AWRL6432为10Base-T1实现 OA SPI。 SPI HOST_INTERRUPT 信号与 GPIO5进行多路复用。 对于此实现、我们没有任何参考硬件设计指南。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 SPI 标准中、与10Base-T1以太网相比、速度将有所降低、而且还将围绕15MHz 而定。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述声明的更正。 由于10Base-T1的以太网输出为10Mbps、因此15MHz 的 SPI 运算速度应该足以实现通信。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep!

    感谢您的答复。

    我们应该使用 GPIO5分配中断信号? 如果我们使用另一个 GPIO、就无法实现 OA SPI 的中断信号?

    关于 OA SPI 中断信号、我可以参考哪个文档?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    为了通过 SPI 引导、AWRL6432器件成为从器件、因此必须使用 GPIO5。 对于 OA SPI 实现、由于 AWRL6432器件将用作主器件、因此您可以使用任何 GPIO 引脚。 我们目前还没有这方面的任何文档、但如果我找到的话、我们会告诉您。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep!

    感谢您的明确回答!

    我想要获取指南文档、也许 TI 有这份文档。 如果您获得了文档、请分享!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep!

    是否有任何更新信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们没有为 OA SPI 实现提供任何文档。  您能否看看 xWRL6432 MMWAVE-L-SDK:MCSPI 是否 是您需要的。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    File:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00/docs/api_guide_xwrL64xx/DRIVERS_MCSPI_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep、

    如何访问链接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep、

    请再次检查我的问题!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    xWRL64xx 用户指南

    请尝试访问此链接。 您将在 xWRL64xx 毫米波低功耗 SDK 用户指南的"SOC 外设"部分找到 MCSPI 实现。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sreedeep!

    祝您愉快!