This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如果硬件触发、DCA1000中的数据文件会有所不同

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468480/iwr6843isk-data-file-from-dca1000-is-different-if-hardware-triggered

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

我可以使用 mmWaveStudio 在软件触发器或硬件触发器中运行 IWR6843ISK。  当我使用 mmWaveStudio 中的默认设置时、我得到样本数/chirp = 256、线性调频脉冲= 128、帧= 8。  这等于 adc_data.bin 文件中计算出的正确字数。 触发。  但是、当我使用硬件输入触发时、字数是总字数的1/8。  我假设当时只执行1帧操作、但数据似乎未以该格式存储。  现在、请告诉我硬件触发的数据已存储在文件中。   

我可以告诉您的方法是、如果我绘制的线性调频脉冲1天线 1帧1与线性调频脉冲2天线1帧1、那么数据几乎完全是完全叠加的、正如预期的那样。  但使用硬件触发器时、数据不是很匹配。   

请提供新格式。  它不在我能找到的文档中。

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!  

    我们正在调查您的问题。 请给我们几天的时间来回应。

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我认为在查看更多内容后、可能是数据的格式相同、但实际上只执行一帧。   覆盖层不像以前那样精确。  未知原因。   

    新问题: 能否从 IWR6843ISK 电路板获得硬件输出或从6843获得 DCA1000输出、以准确显示发送线性调频脉冲的时间?  我需要使用示波器来查看所有线性调频脉冲的时序。  谢谢!