This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:转换时间定义和最大数据值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001-Q1, OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468157/opt4001-q1-conversion-time-definition-and-maximum-data

器件型号:OPT4001-Q1
主题中讨论的其他器件: OPT4001

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否帮助我们了解 OPT4001-Q1的转换时间?

数据表中提到了"转换时间定义为从启动到完成一次测量所花费的时间、包括更新输出寄存器中的结果所花费的时间"和"转换时间包括光采集时间和模数(ADC)转换时间"。 根据这些说明、转换时间不包括"光电二极管响应时间"。 -我的理解是否正确?

如果是、您能否告诉我 OPT4001中使用的光电二极管响应时间? 我知道它会比"ADC 转换时间"快得多、但在实际中可以忽略、尤其是在精度较高的设置中、但请告知我以供参考。

我们还能知道每个转换时间设置的最差转换时间吗? 我知道这也取决于输入光强度、但请告诉我们最坏的情况。

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    从您提到的第一个定义来看、转换时间是一个转换到下一个转换之间的总时间。 这包括转换过程中的所有步骤、从光电二极管的响应到 ADC 转换。 该时序包含在光采集时间中。

    对于最坏情况下的时序、转换时间的分布可以是+/- 10%。 因此、在每个转换时间的最慢情况下、您可能预计总持续时间会增加10%。 这将是880ms (800ms)、440ms (400ms)等

    谢谢!

    Daniel