This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:湿度传感器耐化学性查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468561/hdc3020-humidity-sensor-chemical-resistance-query

器件型号:HDC3020

工具与软件:

您好!

  我们正在寻找湿度传感器以开发实验室器件。 我们遇到了湿度和温度传感器 HDC3020QDEFRQ1。 我们想知道该传感器是否能够在过氧化氢蒸汽环境中工作? 对于过氧化氢蒸汽环境、它会损坏还是读数会发生变化? 过氧化氢的浓度为70%过氧化氢蒸汽和30%水蒸汽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    我们在过氧化氢环境中测试 HDC3020确实有一些结果、尽管比您的应用所用的时间和浓度更短。 在我们的 HDC302x 器件用户指南中、我们展示了一些常见化学品对 HDC3020的影响。 以下是过氧化氢的结果:

    过氧化氢是灰色曲线、如果有任何 RH 增益或偏移漂移、我们不会观察到太多的现象。 我们也没有任何迹象表明将 HDC3020暴露在过氧化氢之下会损坏传感器的封装或整体功能。 然而、与这些在短时脉冲下进行的测试相比、您的应用将具有更高的浓度和持续暴露率。 因此、我预计您会看到随着时间的推移、不断暴露会出现负增益漂移(通过负增益漂移、我的意思是随着 RH 的增加、RH 误差会变得更加负值并超出规格)。 您可能需要对特定的气体水平进行一些实验、以了解 HDC3020会受到多大的影响。

    此致

    - Alex Thompson