This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 的信号识别机制和 Tx 天线增益(dBi)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466367/iwr6843aop-signal-identification-mechanism-and-tx-antenna-gain-dbi-for-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我们正在准备 KC 认证 对于使用的 IWR6843AOP、我们想帮您解答两个问题:

  1. 信号识别机制

    • 在准备 KC 认证时、我们希望通过使用特定于器件的识别码或模式来确认防止干扰其他器件的机制。
    • 例如、我们对如何实现感兴趣 线性调频脉冲信号 在特定模式下运行、以避免信号干扰其他器件。
    • 我们已经审查了与干扰缓解相关的文档、但是我们找不到特定于器件的标识信息(代码/模式)的详细信息。 您能否提供有关该机制的材料或详细信息?

             https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAh4kE9lWlFavKhxKRYuKg__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST

  1. TX 天线增益(dBi)

    • 我们找到了 EIRP 值(最大15dBm) 但我们找不到有关的具体信息 TX 天线增益(dBi) .
    • 您能否提供 Tx 天线增益的确切值?

我们非常感谢您的回答以及有关这两个问题的任何相关文档、因为它们对于 KC 认证和测试至关重要。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面的链接中查找有关干扰缓解的更多资源:

    干扰抑制

    请查找有关 IWR6843AO 天线辐射的更多详细信息。以下链接:

    IWR6843AOP

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    感谢您的答复。

    我已经查看了您提供的有关资源 干扰抑制 . 不过、我主要关注的是有关的问题 使用特定于器件的识别码或模式来防止在同一频段运行的多个雷达器件之间产生干扰的机制 .

    虽然干扰缓解文档涵盖了基于阈值的干扰检测和滤波等技术、 它们没有在器件级别明确提及使用唯一识别码或模式来区分信号和避免干扰。

    的说明 KC 认证 我们需要确认是否 TI 提供了有关如何使用特定于器件的识别机制(例如独特的线性调频脉冲波形、特定于器件的代码或其他技术)来减轻干扰的任何官方文档 .

    请确认是否有 TI 白皮书、应用手册、SDK 功能或其他官方文档 主题的培训模块?

    您在提供这些信息方面的帮助将非常有价值。

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lim、

    可以实施线性调频脉冲参数抖动和随机化来减轻干扰。 有关详细信息、请参阅应用手册《 适用于 AWR/IWR 器件的干扰缓解》(https://www.ti.com/lit/an/swra662a/swra662a.pdf)。

    您可以使用 线性调频脉冲配置 API 对某些线性调频脉冲参数进行随机化。 有关 API 指南、请参阅接口控制文档:

    mmWave 雷达接口控制文档

    AWR_CHIRP_CONF_SET_SB -此 API 可用于控制线性调频脉冲参数。

    我还希望您查看以下资源:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aeplv65i23bjTfFBa3k8dw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    如果您对此还有任何疑问、敬请告知。

    谢谢  

    Swarnendu