主题中讨论的其他器件:AWR2944
工具与软件:
尊敬的设计师:
在使用 Enet 修改 AWR2944源码信息 DDMA 模式后,我在压力下对 Enet 进行测试,每次通过 Enet 将一个800*16B 的阵列传输到 PC ,但我遇到一个问题,它运行一段时间后会崩溃。
下面是我通过 Wireshark 发现的一些详细信息。
在每个程序崩溃之前会出现数据包丢失的现象。丢弃数据包后、接收器会要求 AWR2944 重新发送该数据包、但 AWR2944不会重新发送该数据包、而是继续发送数据大约100ms、然后程序崩溃。
2.丢弃数据包之前和之后的两个数据包实际上是在同一微秒内发送的。