This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:为空项目集成 CAN

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467847/lp-em-cc2745r10-q1-integrate-can-for-a-empty-project

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好!  

     我想为现有项目集成 CAN 模块。 是否有任何可用于相同用途的文档以及要包含的库文件以支持 LP-EM-CC2745R10-Q1的 CAN 通信? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议导入 canResponse 或 canInitiator 示例项目、然后复制该项目。 应注意的是、这些工程是在空工程的基础上构建的。  

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima Behmamesh 您好!  

       SimpleLink 低功耗 f3 SDK 中提供了上述工程。 或者我是否应该下载任何其他源文件来查找这些工程。 从何处查找这些项目。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在找到它们 /examples/rtos/LP_EM_CC2745R10_Q1/drivers/canResponder. canInitator 也在同一个文件夹(/drivers)中。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima Behmamesh 您好!  

    感谢快速响应。 然而、当我浏览示例  canResponder/CanInitator 的文档时。 他们建议我使用外部 CAN 收发器连接到 CAN Rx 和 Tx 引脚以进行通信。 但我想通过 CAN 适配器(例如:Kvaser CAN/矢量 CAN 接口硬件)在 LP-EM-CC2745R10-Q1和主机(PC)之间实现 CAN 通信。 您能否简要介绍一下如何在设备和 PC 之间建立 CAN 通信。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC27xx 只有一个 CAN 控制器、因此您需要一个收发器来实现 CAN 网络的实际物理层。 我不熟悉这些适配器、因此我们没有太多关于将它们与 CC27xx 集成的信息。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢