This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314:最小偏移值

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467848/ldc1314-minimum-offset-value

器件型号:LDC1314

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们观察到、在无负载条件下测试时、某些传感器报告的失调电压值明显低于大多数产品。 都来自同一批元件和 PCB。

布局如下、直径为14mm:

是否可能存在这种情况:例如、迹线重叠上的轻微差异会导致空载时出现50%的失调电压差。

对于正常工作的电路、无负载时的失调电压是否具有最小值?

非常感谢

Zoltan Bessenyei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoltan、

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。  似乎您有两个不同的感应线圈。 如果您将低偏移器件切换到另一个线圈、低偏移会跟随吗?  您是否想知道为了补偿在电路板之间观察到的频率差异、您可能需要放在偏移寄存器中的最小值是多少?  我需要咨询我们的设计团队、看看我是否可以获得更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的快速响应。

    我遇到的具体内容如下:

    正在读取所有4个通道、它们具有相同的设置。 根据这些设置、

    0x08  0x03E8  RCOUNT0

    0x0C  0x7148  OFFSET0

    0x10  0x0040  SETTLECOUNT0

    0x14  0x1004  CLOCK_DIVIDERS0

    0x19  0x0000 ERROR_CONFIG

    0x1A 0x1C00配置

    0x1b  0xC20D  MUX_CONFIG

    0x1C 0x0400 RESET_DEV

    0x1E 0xD800   DRIVE_CURRENT0

    我们通常在没有目标的情况下读取1000或更多值。

    在某些 PCB 上、所有4个通道的读数都低于~500。

    这是否可以通过内部振荡器频率的器件间变化来解释?

    如此低的读数是 由 过低或过高的 Rp 阻抗导致的吗?

    此致、

    Zoltan Bessenyei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoltan、

    感谢您分享这些信息。 对于任何给定的线圈设计、我预计失调电压可能取决于线圈和器件。  器件本身对振荡器频率具有一定的容差。 为了缩小这是否来自器件的范围、我建议使用 LCR 表来验证典型电路板和异常电路板的线圈电感。  我还建议交换器件、并查看异常失调电压测量是随器件移动还是始终出现在同一电路板上。