This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP64:TMP64

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1468019/tmp64-tmp64

器件型号:TMP64

工具与软件:

您好!

硅基热敏电阻听起来很有趣。  我们正在寻找能够在24小时内表现出<+/-0.005C @25C 温度稳定性的热敏电阻。 我想知道您是否有任何数据可以显示这样的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我们目前没有此类测试的数据。 不过、由于我们的器件是硅基热敏电阻(PTC)、因此温度稳定性将直接取决于系统的本底噪声(电源、偏置电阻器引起的噪声等)。 如果您对长期漂移感兴趣、我们会对我们的器件进行 HTOL 测试和鉴定、从而使我们能够比较 和计算器件的加速寿命漂移(如下所示)。

    另请注意、+ADC 的差值相当于约+-3欧姆、考虑到本底噪声、极有可能是-0.005°C 在常见应用中无法检测到的。  

    此致、

    Simon Rojas。